This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:关于更换

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040071/ucc256403-about-replacement

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCC256404UCC256402

大家好、

在可供应性方面、我想用 UCC256404B 取代 UCC256403。
从数据表中可以看出、除了功能之外、没有其他主要差异、我认为按原样更换电路是没问题的。
有任何问题吗?
此外、在使用高压启动时、VCC 输入的时序是否有任何限制?

此致。
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢您与我们联系。

    您可以在以下 pdf 中找到器件(UCC256403和 UCC256404B)之间的主要差异:

     e2e.ti.com/.../1680.UCC25640x-Selection-Guide.pdf

    2.对 UCC256404B 使用高压启动时、VCC 输入的时序没有限制。 当 BLK 电压大于阈值电压时、两个器件都开始开关。 您可以参考以下时序图进行比较:

    3.由于两个器件的引脚配置相似、因此您可以将403替换为404B。 但是、由于两个器件的某些阈值电压(例如:BLK 引脚电压)不同、您可能需要调整404B IC 周围的电路(电阻器值)。

    您可以在下图中比较这些阈值电压的差异。

    我希望这些意见澄清了你的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    感谢你的答复。
    这非常有帮助。
    如果有任何问题、我会与您联系。

    此致。
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    我还有一个问题。
    是否可以通过二极管使用 UCC256403中使用的相同 VCC 电源?
    在这种情况下是否有任何问题?
    此外、UCC256403和 UCC256404B 之间的 IFB 值不同、这是否会导致任何问题?

    此致。
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我对我以前的评论表示歉意。 今天、我与一位系统工程师进行了交谈。 他说 、建议使用最少的电路更改来替换 UCC256403、而不是选择 UCC256404。

      404. 403. 402.
    所需的初始电压 26伏 10.9V 26伏
    交流过零检测 视为故障 没问题 没问题

    如上表所示、 对于 UCC256404、VCC 电压需要上升至26V。 即 RVCC (栅极驱动器和 PFC 控制器的电源)将被启用的情况。 因此、如果您使用与 UCC256403相同的电源、其中存在10.9V 的固定偏置电源电压、则 UCC256404甚至不会启动。 此外、由于404具有 x 电容器放电功能、如果在 HV 引脚上未检测到交流过零、它将考虑移除输入电压、而402应该可以这样做、因为它没有 x 电容器放电功能。 换言之、404必须在 HV 引脚处对交流电压进行整流、否则它将进入故障模式。

    此外、对于402、您可以使用与403相似的 VCC 电路、除了 VCC 电压应为26V。

    关于 IFB 电流、您只需选择合适的光耦合器、使其不会饱和。

    我希望这些意见能澄清你的问题。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    感谢你的答复。
    由于可供应性的影响、只能使用 UCC256404B。
    在这两种情况下都连接了交流电压。
    我知道 VCC 不受外部电源的影响、直到它在通过高压启动达到26V 后降至低于连接到 VCC 的电源。
    不是这样吗?
    重点是、我能否继续将 VCC 连接到在"UCC256403"时连接的外部电源?

    此致。
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    对于 UCC256404B、您可以将外部电源与 HV 启动电路连接 在一起、如下所示。  

    在这里、Vdc 可以是15V。 当 Vdc 增加超过15V 时、功率耗散会增加。

    如果您使用与303类似的10.9V 电压、则 RVCC 引脚电压将会降低、这只是栅极驱动电压。 RVCC 的减小会增加  MOSFET 的 Rdson、从而增加传导损耗。

    [引用 userid="497502" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040071/ucc256403-about-replacement/3848558 #3848558"]我知道 VCC 在通过高压启动达到26V 后低于连接到 VCC 的电源之前不受外部电源的影响[/quot]

    是的、没错。 VDC 仅在 VCC 电压低于 Vdc 时为 VCC 电容器充电。

    我希望这澄清了你的问题。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    感谢你的答复。
    我现在的理解更好了。
    您能不能再多说一点吗?
    这是否意味着输入电压不应超过15V?
    还是只是增加功率损耗?
    如果是、使用的最佳电压是多少?

    此致。
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    这里、Vdc 可以是13到26V 之间的任意值。 您可以在数据表的建议运行条件中看到这些值。

    因此,Vdc 的建议值为15V。  

    如果您增加的电压超过15V、就是 IC 中的功率耗散增加了。 这是因为 IC 内部有一个 LDO 尝试将 RVCC 电压调节为13V。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    感谢你的答复。
    我能够回答我的客户。
    如果有任何问题、我会与您联系。

    此致。
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 谢谢你。

    此致

    曼尼甘塔 P