主题中讨论的其他器件: UCC28070、 UCC25640EVM-020
你好
我希望拥有 UCC256404或 TI 大师经验的人能够帮助我完成设计。
设计参数:
直流电压范围:260 315 (标称值) 340 VDC
交流电压范围:185 ~240 VAC
VOUT 输出电压-正常模式突发模式阈值至满载= 25A 24 VDC
我正在设计一个基于 UCC256404的 LLC 电源、在满载时提供24V 600W 的功率。 目前我没有使用 PFC 升压 UCC28070、而是使用桥式整流器和 RC 滤波器在 Vin 处获得直流标称电压。我尝试使 UCC256404正常工作、但启动 IC 时遇到问题。 由于我不使用 PFC 升压校正阶段、因此我已将标称直流输入电压下的直流大容量电压设置为315V (220VAC~50Hz 电源)、介于260V 直流-340V 直流之间。
我使用 UCC25640x Excel 工作表计算器计算了这些值。 请在下面找到它。 我连接了一个24V 直流电机、该电机在负载下以48W 的功率工作。 产生的开关频率(谐振)为~98kHz。我已附加原理图和 BOM 以供参考。 您能不能检查故障可能出现的错误。 从我对波形进行的分析中、我想 提出几点供您回顾-:
1) Vcc 转动并一直上升至26伏、 然后稳定至14.3V、计算得出的标称偏置绕组值为标称偏置绕组值、但 RVcc 引脚跳至13.5V 平均值(当 Vcc 约为26V 时)、然后在 Vcc 稳定至14.3V 时变为低电平。这与 Rvcc 所需的 RVcc 预期结果不一致 当 Vcc 开始切换时,在13V 时保持恒定。(参考:UCC25640EVM-020评估模块,文献编号:SLUUBX3B 图7)。
此外、我不明白为什么 Vcc 电压保持在14.4伏恒定、因为 MOSFET 不会像第3点所讨论的那样以稳定状态进行开关。这是因为连接到 Vcc 的 Elco 电容器已充电、但我甚至看不到它会远程放电。 它似乎是来自 IC 的3个数字引脚的恒定电压。 不应该以其他方式解决、引脚3是输入引脚、而不是输出。

2) 2) HB-HS 引脚从脉冲开始、但信号最终在几 ms 后消失。在这些毫秒内 HB-HS <17V 被满足。 出现以下波形-

BLUE Hb 黄色- HS
我也不太清楚 HS-HB 的工作原理。 HS 在高侧栅极驱动电流时充当接地端、对吗?这意味着它在高侧 MOSFET 导通时充当接地端?
当下 MOSFET 导通时、HB 充当从 Rvcc 充电的高侧栅极驱动器浮动电压。 我不理解的是、高侧 MOSFET 在关断时(即低侧 MOSFET 导通时)需要浮动电压的原因。 此时高侧栅极电压不应为正、因为两个 MOSFET 共同作用以确保 ZVS 和 LLC 谐振工作条件。
3)我没有获得启动 LO 脉冲、而是 HO 和 LO 脉冲的突变。 请参阅下图。

蓝光-低 黄色- HO
连接24V 2A 负载且输入交流电压为~185VAC (计算得出的~264VDC 大启动电压)时,IC 似乎每秒重新启动一次,以获得最大计数(5-6),但当输入交流电压增加到220VAC (315VDC 标称 Vin)时, IC 停止、重新启动计数减少。电机上的转子在来自 IC 的每个重新启动脉冲上逐渐进行最小角度旋转。
4) 4) BLK 引脚在 BLK 引脚=1.2V (Rblk LOW=38kOhm Rblk UPON=10MOhm 和 Cblk=10pF)时的平均直流电压似乎正常工作。
我随附了 zip 文件、其中包括原理图、BOM、Excel 工作表计算器以及我的规格和变压器规格。
请帮助我调试该问题、并告诉我缺少的内容。
提前感谢。