This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039210/ucc28070-ucc28070

器件型号:UCC28070

您好!

1)-是否可以从 Webench 电源设计器创建 Tina 文件。 UCC28070 Webench 电源设计可用、但对于我所需的额定值、我需要 TINA 文件。 我需要针对2Kw 额定功率设计230V AC-400V DC。

2) 2)在存在的 Tina 模型中、为什么输入电流不是正弦电流? 我要附上该图以供参考?? 如何获得高于所需额定值的正弦波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们只有 TI.com 上的型号

    我不确定为什么 TINA 仿真中的输入电流不是正弦电流。  我将尝试理解这一点、但同时、我建议您继续 使用从设计的设计工具文件中获得的值、并将其输入 TINA 中。  相反、PSPICE 文件也可用、TI for PSPICE 可免费下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用了设计工具中的值。 我计算了2kw、230V AC-400c 直流电压。 但我没有获得400V 的输出和5A 的电流。 电压仅为320V。 如何改进这一点。

    2:输入电流中有一个大尖峰、如何消除。 电流也不是正弦电流。

    我正在附加图像和文件以供参考。 请您检查一下。

    e2e.ti.com/.../UCC28070-AC_2D00_DC-Tina.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mownika:

    我仍在探索为什么电流是非正弦波。  同时、请将您对2kW 设计所做的更改发送给我。

    谢谢、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据设计工具进行了更改、并附上了上述文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mownika:

    根据您向我提供的信息、我有几点看法:

    VIN 似乎为~400V。  您应将其更改为预期的 VIN。 这也可能解释输入电流是非正弦电流的原因。  

    您的电感器似乎与默认模型中使用的电感器相同。  如果 设计工具为您提供了新值、则需要在 子电路 U6和 U7中更改 LBOOST。

     U6和 U7的 CSGAIN   基于特定 的电流感应电阻器和匝数比。  33.2Ω Ω 和50匝是默认值、因此 CSGAIN = 33.2/50 =  0.664。 请确保您根据设计值相应地调整此参数。

    如果您未达到适当的输出电压、则可能会受到 所选设置所能达到的最大占空比的限制。

    以下是您可能希望查看的400V/3kW 参考设计、以比较值: https://www.ti.com/tool/PMP4259

    这是5kW 的另一个例子: https://www.ti.com/tool/PMP4311

    但愿这对您有所帮助。