This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707A:在何处连接接地、它会使我感到困惑。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24707A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038090/bq24707a-where-to-connect-the-ground-it-confuses-me

器件型号:BQ24707A

您好!

这可能是一个简单而困难的问题、但我应该将 bq24707A IC Grand 连接到哪里?

简化版原理图中的蓄电池负极端子。 即 P_GND?

根据典型原理图、适配器和电池的负极端子。 换句话说、P_GND?

根据引脚功能、GND 被描述为连接到模拟平面。  

我通过将电路板连接到信号 GND 来设计电路板、但与 MOSFET 开关同步的噪声与 SMBus 重叠。

它仍然是连接到信号 GND 的正确方法吗?

谢谢你。

此致、
Shinya T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

      通常、这些板被设计成具有2个接地平面、一个模拟接地和一个电源接地的4层。 电源接地是 PGND 的基准、所有大电流承载/开关电路的接地基准都应连接到 PGND。 模拟敏感引脚应连接到 AGND、以便开关噪声不会耦合到模拟敏感元件的接地基准。 AGND 和 PGND 应通过靠近 IC 的网接或0 Ω 连接进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar、

    感谢你的答复。
    在本例中、我了解 GND 引脚应连接到模拟接地层。
    如引脚功能中所述、模拟接地平面和电源接地平面是否只能通过电源焊盘下方提供的过孔进行连接?

    此致、

    Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanaka、

      当然、在散热焊盘附近使用网接或0欧姆电阻是连接 AGND 和 PGND 的有效方法。 GND 引脚也应连接到电源接地。