This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40131:使用 CSD87350Q5D 功率级的 TPS40131

Guru**** 2501515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322, TPS40131, TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040186/tps40131-tps40131-using-csd87350q5d-power-stage

器件型号:TPS40131
主题中讨论的其他器件:TPS40322TPS40422

大家好、

客户在其项目中使用了 TPS40322 + 2 x CSD87350、但由于 TPS40322短缺、他们需要更改为其他解决方案。 现在、他们发现 TPS40131已获得库存、因此他们会与我们联系、以了解 TPS40131是否可以与2个 CSD87350配合使用、以及他们是否可以使用此解决方案。 您能否帮助检查此解决方案?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS40322和 TPS40131在驱动能力方面相似。 两个器件都可以驱动 CSD87350功率 FET。 这两个器件都是 PWM 降压控制器。 主要区别如下:

    • TPS40322可控制2个独立输出、例如3.3V 和5V。 TPS40131适用于交错解决方案、因此它不控制2个独立输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    感谢您的反馈、您能否推荐库存能够支持独立输出的控制器解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将进行检查并返回给您。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您能否提供更多详细的工作条件、然后我可以与我的团队进行核实?

    如每个电源轨的 VIN、VOUT、IOUT (看起来您需要两个电源轨)、具有或不具有接口(SVID 或 PMBus)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些附加信息可能会有所帮助。 TPS40422是一款双路反向控制器、具有与 TPS40322相同的驱动能力。 TPS40422具有数字接口、这是与 TPS40322相比的主要区别。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们认为该线程已解决。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致