This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:如何配置 BQ76930EVM 以支持8节电池运行?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1A, BQSTUDIO, BQ76930, EV2400, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040614/bq76930evm-how-to-configure-bq76930evm-for-8-cell-operation

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ78350-R1ABQSTUDIOBQ76930EV2400BQ78350-R1

您好!

我使用 BQ79630 EVM 测量25.6V、105Ah LiFePO4电池(8S1P)的 SoC。 电池组中的每节电池为3.2V、105Ah。

我是否可以按照指南中的说明(将 C9 - C8和 C4 - C3短接)设置8节电池电量监测?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、首先、

    听起来您选择了适当的单元格。

    BQ76930 EVM 上的监测计是 BQ78350-R1A。  根据电路板的生产时间、它可能具有更早的版本。  您可以从产品文件夹中加载最新版本并加载到监测计中、请参阅 EVM 用户指南。 BQ78350版本的开发接口和 GUI 是 EV2400和 BQStudio。

    数据表和技术参考手册中介绍了 BQ78350-R1A。  读取的电压由 AFE 电池映射确定。  请参阅技术参考手册。

    获得电池电压后、您将需要设置保护阈值和选项。 您可以启用 FET 并查看值、由于使用了默认参数、监测将不准确。 默认化学成分是电压较高的电池。  

    为您正在使用的 LiFePO4电池加载化学电池或类似电池。  该化学成分用于在复位后估算 SOC。   BQ78350是一种 CEDV 监测计、请参阅技术参考手册的监测部分中的说明。  为了正确测量、您需要设置测量仪表中的系数、这些系数是使用从电池收集的文件在线计算的。  请参阅 www.ti.com/tool/GAUGEPARCAL 上的信息 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 因此、对于8节电池操作、我是否需要禁用 AFE 电池映射寄存器上的电池9和电池4? 下面是"Register"选项卡的屏幕截图。 我还想了解一下、我的外部电池电压为什么是 2561mV、而它应该是3200mV。

    注意:我在评估板的电池端子上施加25.6V 的电压

    此致、

    Huzeifa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、首先、

    是的、在 AFE 单元格映射中仅设置使用的单元格。  显示为0x02F7的8节电池的说明。  BQ78350-R1A 应按逻辑顺序显示单元格。  您可能需要重新启动 BQStudio 以更新显示。

    为了获得合适的平均电压、您需要在 EVM 上选择适当的跳线以获得分压比并校准电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    我已经成功地将电池配置为8节电池运行。 我还将我的电池化学物质标识为 LF105 LiFePO4/碳。 但是、我不确定如何从这一点着手获取准确的 SoC。 此外、电量监测计设置上的最大 mAh 为~32000mAh。 而我的单节电池容量为105 Ah。 您能解释一下我应该如何解决这个问题吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、首先、

    遗憾的是、监测设置很复杂。  为了更好地估算复位时的 SOC、请将化学成分添加到器件中。  

    对于容量、当容量超过数据范围时、您需要进行扩展。 BQ78350-R1中的 IPscale 功能存在一些问题、如果需要 、可以通过 www.ti.com/tool/BQ78350-R2-DEVICE-FW 加载 BQ78350-R2固件 来解决该问题。 加载固件将覆盖设置。  IPScale 提供10倍步长、因此容量将为320Ah、而不是32Ah。  电流的分辨率将降低10倍。

    10倍缩放会导致较低的分辨率、如果需要、您可以按某个因子缩放电流、整数可能最简单。  您必须知道将该缩放比例应用于从测量仪表读取的值。  这允许您使用器件的更多数据范围。  例如、如果您将105 Ah 的容量调整到32 Ah 的范围、105/32 = 3.28、则可以按比例缩放4。 因此、数据范围将容纳32 x 4 = 128Ah、您的105 Ah 电池将表示为105/4 = 26.25。  有关缩放的信息、您可能会看到本视频、尽管它基于另一个测量仪表。  

    https://training.ti.com/advanced-topics-bq40z80-current-scaling

    选择缩放后、您将需要收集日志并输入参数以改善 SOC。