您好!
我想知道 EN 和 VIN 引脚之间内部上拉的电阻值。
谢谢、
码头。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道 EN 和 VIN 引脚之间内部上拉的电阻值。
谢谢、
码头。
我们之所以需要它、是因为在我们的其中一个设计中、我们将 LMZ 的 EN 引脚连接 到+5V 信号(具有10K 的外部下拉电阻)。 我们为 LMZ 提供12V 电压。
如果+5V 信号处于高阻抗状态、EN 引脚的预期值是多少? 我想、电流会通过从12V 到 EN 的内部上拉电阻进行低通、也许我们会看到 EN 引脚上的电压(在我们的设计中连接到+5V)。 这对我们来说可能是一个问题。
您好、Marina、
从数据表8.2.2.1节中可以看出、从 Vin 到 EN 的内部电阻器应该相当高、如下所示。

我们找不到确切的值、因为前一位工程师不在 TI 工作。 实际上、您不需要知道该值。
当您向 EN 引脚添加5V 外部电压时。 EN 引脚上的电压将为5V。 从 Vin 到 EN 的流经内部电阻器的电流不会影响您的应用。
希望这对您有所帮助、
谢谢、
Nancy
您好 Nancy、
感谢您的回答、但它没有解决我的问题。 我们需要知道其价值、因为我们正在对我们的设计进行故障分析。 为了创建+5V、我们有一个具有外部电感的转换器。 我们需要分析当该电感器处于开路状态时会发生什么情况。我们可以在+5V/EN 下期望什么电压? 我们的外部下拉电阻器为10K、您可能不知道内部上拉电阻器的确切值、但它是否大约为10K、100K、500K?
我添加了一个图来进行澄清。