This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12003:LMZ1200x 使能引脚内部上拉值

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039698/lmz12003-lmz1200x-enable-pin-internal-pull-up-value

器件型号:LMZ12003

您好!

 我想知道 EN 和 VIN 引脚之间内部上拉的电阻值。

谢谢、

码头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的专家将很快对此进行检查。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marina、

     您能否告诉我您为什么需要这个内部电阻值? 通常、我们不会向客户披露内部信息。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们之所以需要它、是因为在我们的其中一个设计中、我们将 LMZ 的 EN 引脚连接 到+5V 信号(具有10K 的外部下拉电阻)。 我们为 LMZ 提供12V 电压。

    如果+5V 信号处于高阻抗状态、EN 引脚的预期值是多少? 我想、电流会通过从12V 到 EN 的内部上拉电阻进行低通、也许我们会看到 EN 引脚上的电压(在我们的设计中连接到+5V)。 这对我们来说可能是一个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marina、

    从数据表8.2.2.1节中可以看出、从 Vin 到 EN 的内部电阻器应该相当高、如下所示。

    我们找不到确切的值、因为前一位工程师不在 TI 工作。 实际上、您不需要知道该值。

    当您向 EN 引脚添加5V 外部电压时。 EN 引脚上的电压将为5V。 从 Vin 到 EN 的流经内部电阻器的电流不会影响您的应用。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy、

    感谢您的回答、但它没有解决我的问题。 我们需要知道其价值、因为我们正在对我们的设计进行故障分析。 为了创建+5V、我们有一个具有外部电感的转换器。 我们需要分析当该电感器处于开路状态时会发生什么情况。我们可以在+5V/EN 下期望什么电压? 我们的外部下拉电阻器为10K、您可能不知道内部上拉电阻器的确切值、但它是否大约为10K、100K、500K?

    我添加了一个图来进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marina、

    请理解、从数据表中的公式1中、我推导出了电阻值大于1Mohm 的电阻器。 您可以使用1Mohm。

    如果电感器处于开路状态、EN 引脚将绝对为5V、无需进行数学计算。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 谢谢你。

    只有一个问题、如果 "L" ON 方案处于开路状态、则 EN 引脚上的电压将由内部上拉(aroung 1MEG)和外部下拉(10K)形成的电阻分压器设置;因此 EN 引脚电压将约为0V。 是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marina、

    如果5V 电压来自电感器的左侧、这是正确的。  

    谢谢、

    Nancy