This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088-Q1:Webench 仿真不起作用

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5088-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039381/lm5088-q1-webench-simulation-not-working

器件型号:LM5088-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5088

您好!

我代表我的客户发布。  他正在尝试使用 LM5088QMHX1进行设计、但无法对其进行仿真。  我尝试使用默认值、但也发生了同样的情况。

如果 Webench 中不支持 LM5088QMHX1或存在其他问题、请告知。

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom  

    我确认 LM5088 WEBECH 仿真现在不起作用。 我要将此主题移至 WEBENCH 团队  

    - Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、您能 解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 和 Tom、您好!

    感谢您报告上述问题、我们已开始研究此问题、并在本周结束之前返回有关此问题的更多更新

    此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric、Tom:

    遗憾 的是、由于 LM5088-Q1在 WEBENCH 上使用 ISPICE 模型、目前我们不支持该模型、因此我们无法为上述报告的问题提供解决方案。 我们现在正在禁用电气仿真。

    我们将研究 PSPICE 模型是否可用于 LM5088-Q1、并使用它在 WEBENCH 上启用电气仿真(如果可用)。 请注意、这是一个耗时的过程、可能需要一个月才能完成。

    作为替代方案、请使用产品文件夹中提供的 TINA 瞬态模型、以供立即参考。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Shaheen S M