This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40077:布局审查

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40077

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038587/tps40077-layout-review

器件型号:TPS40077

尊敬的团队

一个好消息  是、我们在客户的新项目中使用 TPS40077 (U91)进行设计。

您可以帮助查看布局吗?

e2e.ti.com/.../3618.BS72RS1400A_2D00_ZZ_5F00_20210914.brd

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我们的美国团队将对其进行审核并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    需要几天的时间才能查看布局。

    BRD 文件是否仅包含 U91布局?  如果不是、您能否提供一个屏幕截图来显示 U91位于较大的板级配置文件中的哪个位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的回答。

     U91的屏幕截图。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你丹尼。

    我明天会介绍这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    布局非常好、但有一些地方可以改进。

    栅极驱动环路(LDRV 到栅极、栅源极到源极、源极到 PGND、HDRV 到栅极、栅源极到源极、 拉电流至 SW)承载高动态电流。  当电平发生变化时、它们应具有2个过孔。  我还建议他们在源极引脚下路由 LDRV 并返回 LDRV 过孔。

    我还建议将 SW 网络直接路由到 HDRV 布线下方。  此外、我建议将所有这些迹线的宽度扩大到20mil 或30mil。

    我还建议增加 PGND 连接、以使用至少2个通孔、甚至更好地直接连接到散热焊盘。

    我建议增加用于将 DBP 电容器连接到 GND 的过孔数量。

    我还建议将高侧 FET 右侧的 VIN 电容器向上移动到更靠近 FET 的位置、并将左侧的三个电容器之一移动到更靠近 FET 的位置、并从左侧提供单独的环路 电压。

    否则、情况看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的大力支持。

    但是客户希望再次确认 一些建议。 请帮您推荐。

    栅极驱动环路(LDRV 至门、门至源极、源极至 PGND、HDRV 至门、栅极至源极、 拉电流至 SW)承载高动态电流。  当电平发生变化时、它们应具有2个过孔。  

    =>这2个过孔意味着:顶层需要添加一个过孔, 如下所示。

    我还建议他们在源极引脚下路由 LDRV 并返回 LDRV 过孔。

    =>源极引脚下 LDRV 路由的走线是否存在任何问题?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="484530" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038587/tps40077-layout-review/3851726 #3851726"]]>这两个过孔意味着:顶层需要按 如下所示添加一个过孔。

    是的、每次信号改变层时有两个过孔。

    [引用 userid="484530" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038587/tps40077-layout-review/3851726 #3851726"]=>源极引脚下 LDRV 路由的布线是否存在任何问题?

    这不是一个主要问题、但在源极引脚下使用更少的迹线和更低的电感对 LDRV 进行布线将有助于减少开关节点 dV/dt 上升期间的低侧栅极上升。