这与此问题相关:
如果线圈在器件外部的空气中、我可以为其充电至4.17V。 如果将其安装在蓄能器和 PCB 下方、则仅可充电至约4V
我想这与 FOD 有关吗? 我在数据表中找不到有关 Ros 和 Rfod 电阻器的任何信息。 在 Devkit 中、它们是42k2欧姆和200欧姆、我目前在电路中使用过它们。 电阻器如何更改 FOD、是否有公式? 我能否只增加或减少其中一个电阻器来增加友好的金属偏移、从而避免在线圈安装在电池下方时触发 FOD?
我 还下载 了外来物体检测 GUI 并阅读用户手册。 但遗憾的是、手册中没有列出价值20万美元的设备来执行所有必需的测量。 我有一个稳压电源、 一个很好的 Agilent 示波器和各种万用表。 是否有更便宜的方法来实现它? 我不需要完整的 WPC 符合性测试、它应该只适用于大多数充电器。