This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B FOD 电阻器

Guru**** 2539850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040485/bq51050b-bq51050b-fod-resistors

器件型号:BQ51050B

这与此问题相关:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977143/bq51050b-charging-doesn-t-stop-and-it-gets-hot

如果线圈在器件外部的空气中、我可以为其充电至4.17V。 如果将其安装在蓄能器和 PCB 下方、则仅可充电至约4V

我想这与 FOD 有关吗? 我在数据表中找不到有关 Ros 和 Rfod 电阻器的任何信息。  在 Devkit 中、它们是42k2欧姆和200欧姆、我目前在电路中使用过它们。  电阻器如何更改 FOD、是否有公式? 我能否只增加或减少其中一个电阻器来增加友好的金属偏移、从而避免在线圈安装在电池下方时触发 FOD?

我 还下载 了外来物体检测 GUI 并阅读用户手册。 但遗憾的是、手册中没有列出价值20万美元的设备来执行所有必需的测量。 我有一个稳压电源、 一个很好的 Agilent 示波器和各种万用表。 是否有更便宜的方法来实现它? 我不需要完整的 WPC 符合性测试、它应该只适用于大多数充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    热上升和 FOD 可能是单独的问题。

    FOD --可以保持42k2欧姆(R-OS)。 200欧姆(R-FOD)可增加到225欧姆、以增加测试裕度(友好金属)。   

    散热-- RX 线圈和 PCB 分离时,散热是可以的。  但是、组装和在充电垫上的热上升是一个问题。  这将指向进入单元和加热 PCB 的交流磁场、并可能使用磁屏蔽材料将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我可以使用470欧姆的电阻为其充电至4.19V、R-FOD 和 R-OS 保持 开路。 我想这会有效地禁用 FOD? 但至少它适用于该设置。  封装将保留在中、然后、如果需要、我可以再次进行验证。