This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:Iout 为何不跟随 Vin

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040281/lm5060-q1-why-iout-not-following-vin

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060TPS2663

您好、支持人员  

我尝试根据我的电路模拟 LM5060。 我使用的是 Tina 模型、我添加了条件。  我在 Vin 上添加了整流信号、并希望看到 I out 将跟随 Vin、但看起来像热呼降。 我使用了 Rload 14欧姆。 为什么 Iout 不跟随 Vin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    感谢您的联系。

    VIN 应高于 LM5060的最小工作电压。 现在、当输入电压降至5V 以下时、器件正在重新启动

    您能不能尝试一下、如果您仍然看到问题、请告诉我  

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    低于我的实际输入电压

    我将 TINA 模型 Vin:编辑为振幅为1.8V 的正弦波和39V 的直流电平

    我运行瞬态分析  

    我得到了... 看起来没有输出电压。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    请共享 TINA 文件以查看。

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../snvma08a-_2D00_-autosave-21_2D00_09_2D00_29-09_5F00_24.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 UVLO 和 OVP 阈值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不能使用请与我分享您修改后的 TINA 文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Haim

    请删除 R2并进行检查。 如果没有帮助、请告诉我

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1055.snvma08a.TSC

    您好、Rakesh

    请附上一个查找文件、我的输入条件已更改  

    • VIN 从0摆动至40V
    • 我将芯片的 Vin 连接到24VDC
    • 我的连接状态为24VDC
    • 以下原理图必须能够打开和关闭8.5A 的最大负载和24V 的输出电压 至少17ms、并报告何时出现过流情况

    目前似乎不能正常工作的原理图  

    请告知我是否可以做任何事情 来使其正常工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个注释 Vin 是来自 Vrms 29VAC 的整流信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Haim

    为了实现正常功能、VIN 和 SENSE 引脚应处于闭合电势。

    您能告诉我们使用案例和您的系统详细信息、以检查其他替代方案吗?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh  

    第一张图片 Vin 信号空载 Vrms 29V、Vmax 41.2V、Vmin15.6V

    第二张图 Vin 负载下 Vrms 29、Vmax 40.6V、Vmin1.6V

    标称电流为1.7A,最大电流可为8.5A,持续17ms

    我必须将 Vout 保持 在17V 至33V 的范围内

    请告知高侧开关  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    感谢您分享规格。

    TPS2663是合适的。 为什么 Vin 变化如此大? 什么是最终产品  

    此致、  

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    最终产品是  用于火警面板的 NAC (通知设备电路)扩展板。Vin 随负载(喇叭或频闪灯)的变化而变化。 VIN 来自变压器和二极管电桥。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Haim。

    TPS26631将支持瞬态峰值电流。 请浏览数据表、如果您有任何疑问、请告知我  

    此致、

    Rakesh