This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:电池监控器报告

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039386/bq35100-battery-monitor-reporting

器件型号:BQ35100

我们刚刚完成了将 BQ35100集成到新设计中的工作、并遇到了几个问题、试图检索准确的估算值以延长 电池寿命。

BQ35100已按照记录的校准程序进行校准、并且我们 已将器  件配置为针对 LiSOCl2电池在 EOS 模式下运行(配置 A = 0xD2)、并设置适当的容量(13Ah)和化学成分值。

 此产品的使用情况是指其标称空闲状态、以200ms 的周期(用户控制)功率突发(~1.5A)递增、 最多可发生在每天大约80次。

 在初始启动时、我们启用 GE 引脚并在任何活动之前留出初始测量的时间。 如果电池是新电池、我们会发出"新电池"命令。

在发生任何电源事件之前、我们写入"gauge start"命令、然后在突发完成后、我们发送"gauge stop"命令。

我们 还定期读取运行状况和电压寄存 器的状态、以记录剩余的电池寿命。  这些读数似乎完全不准确。

在具有外部负载和定时定期触发的受控测试下、 通过"新电池"命令设置初始条件、器件会报告剩余电量 几乎会在数分钟内从100%立即下降到0% (此特定测试的预计电池寿命约为5天)。  使用 Battery Management Studio 工具、很明显、针对测量 Z 和调节 R 报告的值不正确、可能会导致伪 SOH 读数。

我们已经尝试了我们可以想到的一切来使这项工作发挥作用,并且已经达到 了任何意见或建议都将受到赞赏的程度。

 技术文档中还有几个我不确定我们是否完全理解的概念:

为什么这会说"EOS 检测脉冲计数必须在最终系统安装之前编程为0 "、该过程是什么?  根据同一数据表、0不在 有效范围内:

“定期收集新数据”到底是什么意思呢?  我们是否还会定期请求"监测计启动/监测计停止"、而不会发生任何相应的高负载事件?

监测计启动和监测计停止事件的时序要求是什么?  我注意到、在"R Data Seconds"通过之前、器件似乎不会更新内部值、因此、如果我们需要比 R Data seconds 更频繁地监控事件、我们应该降低该值吗?

感谢您的及时响应和/或欢迎熟悉此产品的支持工程师直接联系。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    在 EOS 模式下、需要在 EOS 测量发生之前放松电池、通常这是一个小时或更长时间、但我不确定您是否会获得每天80个样本的该弛豫时间。 如果您在电池仍处于放松状态时进行测量、则会影响电量监测计、因为电量监测计假定在启用负载之前的初始测量期间电池电量已完全放松。

    此外、EOS 模式不能提供准确的电池 SOH、它用于在电池电量不足时发出停止警告。 LTC 电池电压太平、无法准确地将内部阻抗或电压与 SOH 值相关联。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的回答。

    即使读数不是完全准确、是否可以获得至少某种程度上合理的 SOH 值、前提是电池处于电量状态?

    我们看到的是(SOH 在几分钟内从100%持续下降到0%、 无限期地呆在那里-尽管计算得出的电池寿命比这长很多)似乎有些东西必须被错误地配置(或者可能正如您所建议的那样、我们缺少了一些时序要求、尽管我可能需要一些更详细的信息才能完全理解)。

    您能否 提供有关此模式预期用法的更多详细信息?  我们当然可以等到一段特定的非活动时间后再进行电池读数、如果这样做会使其更加准确、但数据表并未以太多方式描述此要求的详细信息。   如果我们正在等待适当的休息时间、监测计处于非活动状态时是否可以有工作脉冲?

     是否应该将 EOS_OCV_BAD 标志用作测量逻辑的一部分?

    电量监测是我们在这里的主要需求之一、但精度并不是至关重要的。  如果在大多数情况下我们可以达到20%以内、这将满足我们的需求。

    感谢您提供的任何额外支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    休息时间取决于所使用的电池以及放电电流和长度。 根据应用的不同、可能需要几个小时或30分钟的时间来充分休息蓄电池、以便进行另一项测试。 在设计 EOS 模式时考虑了智能仪表、智能仪表每天只会产生脉冲一次、需要 EOS 警报、而不一定是精确的 SOH。

    SOH Delta 应在几分钟内阻止 SOH 下降、脉冲的传播应远超过上述几分钟。 电池放松时不应放电。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不能正确理解、请原谅我、但如果电池本身不能在不使测量无效的情况下使用/放电、那么监测电池的目的是什么? 是否有其他更合适的产品或设计可以估算 该化学物质的剩余电池寿命?

    如果我们要实施逻辑来检测电池在一段设定的时间(几小时、可能在夜间)内未放电的情况、以确保电池处于休息状态-并且仅在 该状态之后的下一次放电期间启用电量监测计、 这些读数是否准确?

    即、对于 EOS 警报、 不要求监测计在所有放电中都处于活动状态(以保持历史记录)、只需在脉冲期间检查电阻。 是这样吗?  是否有任何价值或期望在没有任何负载事件的情况下定期激活监测计?

    再次感谢您的回答。  

    您是否能够在我的原始帖子中找到有关"EOS 检测脉冲计数必须编程为0"的问题的答案?

    如果可以设置有关此主题的简短电话呼叫、 这对 我们和我们的客户也非常有帮助。

    -克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    此监测计被设计用于测量电池的内部电阻、这有助于它将电阻与 EOS 关联以用于警报、有时还用于 SOH 数据。 在开始测量仪表的学习脉冲以计算电阻之前、监测计需要先对电池进行充电。 学习脉冲不必是您的应用负载、它可以是一个电阻器、以便更好地计算电量监测计。

    由于其应用(低放电)和极平的 OCV 曲线、这种化学物质很难测量。 使用电池不会使计算无效、由于该化学物质所需的电量监测技术、因此在将电量监测计用于 EOS 模式之前、必须先对电池进行充电。

    您提到的脉冲计数应该被重置、因为它随着每个监测计开始和监测计停止命令而递增。 您应该将其复位、这样监测计不会立即开始执行冗余计算、因为预期的 EOS 仍然很远。  

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这非常有帮助。 我将监控我们的使用情况、并仅在满足电池电量监测条件时启用电量监测计。