This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:TPS27S100B PWP

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039620/tps27s100-tps27s100b-pwp

器件型号:TPS27S100

TPS27S100的环境温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradnya、您好!

    环境温度是特定于应用的-它是芯片所在位置的环境温度。 例如、室温约为25°C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可考虑的最高环境温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradnya、

    这是一个更深层次的问题、它将取决于负载电流和负载性质(电容、电阻、电感)。 如需更多信息、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/slvae30

    为了简化它、需要注意该应用手册中的公式5。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ℃ ℃PCB 温度为120 μ V,自耗散为0.05W,负载电流为0.25A,结温上升为1.255 μ V,则环境温度应为多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prradnya、

    它是 PCB 周围在露天环境中的任何温度。 器件的最高结温为150°C。 在计算中、结温上升~1.3C、因此最高环境温度(查看温度计)约为 148.7C