This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100 CE 控制引脚

Guru**** 2530380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040658/lm66100-lm66100-ce-control-pin

器件型号:LM66100

你好!

我在其中一个设计中使用 LM66100来启用或禁用5V 网络。

VIN 为5V。 ~CE 正在接收来自12V 电源轨的信号、并通过电阻式电桥进行分压、从而将其降至5.5V

根据我的系统上的开关控制、"12V"信号被启用。 因此、~CE 引脚为0V 或5.5V。

施加5.5V 电压时、我的问题就会出现。 它应该禁用输出、但不会禁用输出。 我仍然可以测量 LM66100输出的5V 电压。

我是否误解了此设备的使用?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    您不会误解 CE 引脚的使用。 当 VCE > VIN 80mV 时、器件将禁用。 您是否有此事件的范围截图? 包括 Vout、Vin 和 Vce 在内的示波器截图。  

    当器件被禁用时、您应该会看到 Vout = Vin - Vfwd。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    在收集示波器快照之前、我只想确认您不希望输出为零。 这是理想二极管、而不是开关。 当器件被禁用时、这意味着 PMOS 路径被禁用、但是从输入到输出的体二极管正向偏置仍将导通。 这意味着您应该在输出上看到(输入电压-正向偏置电压)。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kalin!

    你是对的、我希望它的行为就像一个开关(傻了我)。 是否可以在 背对背拓扑中使用2个 LM66100?

    在本例中、5V_VBUS 应为 USB 端口的5V。 根据开关值、我的系统提供5V 电压(用作主机)或外部器件提供5V 电压。 如果外部主机出现故障(如果无法提供5V 电压)、而没有背靠背拓扑、我想我可能会通过提供5V -Vfwd 来损坏外部器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    遗憾的是、由于 Vin 至 VCE 比较器、背靠背配置将不起作用。 如果您以这种方式设置了器件、则无法 启用反向偏置中的器件。

    最好在两个电源之间使用电源多路复用器、或在 LM66100的位置使用负载开关。 由于电源处于相同的电压电平、因此我不会将 LM66100用于 ORing 配置。 我在下面链接了我们的负载开关和电源多路复用器产品系列。 您现在可以按库存进行筛选、以查看我们的库存中哪些器件可以满足您的应用需求。  

    负载开关产品系列

    电源多路复用器产品系列

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的、现在这是非常有意义的。

    非常感谢您在 Kalin 的帮助。