This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:UL 列表和 UL 文件编号

Guru**** 2509905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040434/tps54240-ul-listing-and-ul-file-number

器件型号:TPS54240

您好!

我的客户正在为我们的多个器件寻找 UL 认证文档。 TPS54240DGQ  就是其中之一。
他们需要 UL 列表和 UL 文件编号。

我们是否有自助服务门户、我/他们可以在其中获取这些信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    让我与团队核实一下、稍后再向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    您可以查看产品文件夹订购部分中链接的质量、可靠性和封装信息。  

    以下是链接: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TPS54240DGQR

    根据我的理解、我们不会在 IC 级别进行 UL 认证。  

    在板级上、我们的 EVM 经过 UL 94V0认证、大多数 PCB 上的电子文件编号应是。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    感谢您的回复! 我们的一些产品似乎都具有 UL、但并非所有产品(例如 链接)都具有 UL。

    EVM UL 认证可能对我的客户有所帮助。 您能否提供电子文件编号、因为我没有 EVM?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如另一个主题中所述、请参考 EVM 图片。

    https://www.ti.com/tool/TPS54240EVM-605

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢奥兰多!