This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62080:电源输入 PFM 效应

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62080
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036949/tlv62080-power-enter-pfm-effect

器件型号:TLV62080

尊敬的先生:

避免 TLV62080从 PWM 转至 PFM 并对显示产生影响。 我们想知道 PFM 会出现什么情况。

数据表显示"当电感器电流变为不连续时、会进入省电模式"。 如何计算具有功率负载的 PWM/PFM 的阈值?

此致、

Thomas Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    器件在轻负载条件下进入 PFM 模式。 在省电模式下、开关频率以最小的静态电流降低、以保持高效率。

    PWM 到 PFM 的转换取决于以下各种因素:

    • 开关频率
    • 输入电压
    • 输出电压
    • 电感值
    • 负载电流

    遗憾的是、我们没有开关频率与负载电流的特性数据、这些数据对了解这种转换负载电流值很有帮助。 从数据表图11和12中可以看出、在500mA 时为 PWM 模式、在 PFM 模式下为10mA。  

    通常、此转换点的边框为  ΔIL = IL、max  请参阅  以下公式:

    此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您还有任何与此主题相关的问题吗?  

    此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我现在要关闭此主题。 如果您有任何与您的问题相关的其他问题、请在此处进行评论、以将其打开。

    此致、

    法赫恩