This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:CSpin 未使用的处理。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036708/lm51561-unused-processing-for-cspin

器件型号:LM51561
主题中讨论的其他器件:TPS40210

大家好、

我的客户希望不使用 CSpin。
您能告诉我如何处理未使用的 CSpin 吗?

小脑。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    如果未使用 CS 引脚、器件将无法正常工作。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢你的答复。

    我理解它不起作用。

    您能告诉我 CSpin 内部电路的详细信息吗?
    我认为 CS 引脚需要纹波电压。
    内部是否存在差分电路?

    此致。
    Kengo。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    LM51561是一款电流模式控制器、电流感测信号首先定义了占空比。 如果客户希望使用电压模式控制器、我建议查看 TPS40210。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢你的答复。
    我知道这是电流模式控制器。

    增加 C 的容量会导致与 CS 引脚断开时相同的行为。
    这是因为电容器降低了纹波电压吗?
    如果有阈值电压、请告诉我。



    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您谈论的是哪种 C 语言?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我想知道 CSpin 的阈值电压。

    我的客户的状况是、
    VIN=14.25V
    Vout=12V (Fly buck)
    Iout=1.2A (2ms 时峰值电流为5A。)

    它们 希望降低 RCS、因为浪涌电流会根据负载而增加。
    但是、如果 RCS 设置为7mΩ Ω 或更低、则不会在连续模式(1.2A)下工作。
    此外、即使 RCS 为7mΩ μ F 或更高、如果 CF 设置为0.1uF、也会发生相同的现象。

    那么、您能告诉我  CSpin 的阈值电压吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    该设计是反激式转换器吗?

    "如果 RCS 设置为7m Ω 或更低、则在连续模式下无法工作"、这意味着什么? 您如何区分它不是在连续模式下工作?

    CF 是一个滤波电容器、应设置为 pF 范围、而不是 nF 范围。 因此、100pF 是一个很好的值。 RF*CF 的时间常数应在开关周期的1%到3%范围内。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我想知道 CSpin 的相关信息  
    我想决定 CS 引脚的电压应该是多少。
    请告诉我、如果 RCS 降低得太低、它在内部电路中如何工作。


    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    老实说、我对客户为什么要使用电流模式控制器而不使用器件的电流限制功能感到困惑。 如果根据数据表和应用手册中的公式选择了感应电阻器、则转换器工作正常。 客户为什么要将电流感应电阻器降低到仅提供噪声信号的值?

    不过、我将检查我是否可以为您获取有关此参数的一些信息。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    您有一些更新吗?

    我将等待您的回复。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    没有实际限制、但如果该信号上的噪声成为主导、则转换器不再真正在电流模式下运行、并且不会对电压模式进行补偿、因此对于满载电流、我们建议该节点上的电压至少为40mV。

    此致、
    Brigitte