英文版本:
我有一个问题。 (捷克共和国,Horní Suchá á n,Placek 先生)
1173080的一部分(UCC28631反激式)出现问题
控制器)部件安装在 ICCPD (位置 N4)上
问题:
反激式不起作用。
测试报告中提供了详细信息:
不会生成13V、6.5V 和-13V 等主电压。 反激不起作用。
已达到 N4的启动电压、但引脚5 (DRV)上没有用于切换主晶体管 V19的输出信号。 该引脚上的电压保持为0V。
故障–输出级不生成任何信号。
在新的国家4方案取代后,国家方案文件再次开始工作。
3结论
检测到缺陷部件 N4。
器件详细信息:
内部器件型号:01173080
制造商:德州仪器(TI)
制造器件型号:UCC28631DR
投诉250008511 (Katek 捷克共和国)已发送给 Mouser Electronics Inc. (S/0 689468)。
下一步是什么?