This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:DASTATUS6 accumCharge 保持为-1

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040119/bq76942-dastatus6-accumcharge-stays-at--1

器件型号:BQ76942

大家好、TI 论坛、

我正在评估 BQ76942芯片、一切都按预期正常工作、但 DASSTATUS6中的 accumCharge 始终保持为-1、即使 accumChargeFraction 移动示例... 您对这一点有什么想法或建议吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    读取该值时是否有电流在流动?  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、无论是否有电流、变量都保持为-1。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    施加了多大的电流(以及流向)? 累计充电时间是否在增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    我施加的电流介于-200mA 和+5A 之间。 是的、只要 DASTATUS6中的所有字段... 而不是累加电荷。 电流也是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    DA 配置寄存器中的 User_Amps 设置是什么? 是否确定等待足够长的时间才能看到累积的电荷增量? 例如、如果 User_amps 设置为1mA、则对于200mA 的放电电流、它应每20秒递增~μ s。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    是的、我使用的是 mA 单元。 我等待了足够的时间、还尝试了高达5A 的电流。

    这种累积的费用可能会被阻止,但累积的费用时间会增加,这是否有任何原因?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我发现了这个问题:我在读取数据之前没有等足够的时间(在数据表上写了660us),并且只得到最后28个字节.... 我还观察到、660us 并不总是足以获取整个数据、而是更接近1ms。。。

    祝你度过美好的一天