This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:LM2611

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039364/lm2611-lm2611

器件型号:LM2611

大家好、我最近构建了一个使用 LM2611AMF CUK 稳压器的 CCA。 施加的功率为12VDC、输出电压设置为-3.3V (RFB1为 16.9k、RFB2为10k)。 我的问题是、当对  器件的输入施加电源时、它会对 GND 短路。 如果我将 器件的输入端接地、则为~4K。 为器件馈送的工作台电源电流限制为 0.2A。 我检查 了图稿并连接好了、一切看起来都很好。 我参考了建议的布局指南和原理图元件值。 输出负载<50mA。 我尝试了第二 个 CCA、 它的行为也是一样的。 我还尝试使用 RFB1 ~30k 和 RFB2 ~18k、结果相同。 谢谢、Mark    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很抱歉耽误你的时间。  请您分享您的原理图吗?    您的电路能否在没有施加任何负载的情况下启动?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi