请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5450 




您好,团队
我使用 TPS5450来执行24V 至5V 的工作。 当电流达到2A 时、温度达到100摄氏度。 我可以做些什么来解决这个问题?
当 SBRD10200TR 使用肖特基二极管时、热量会更严重、然后被 SS10100取代;当热量为2A 时、热量会接近100摄氏度。
该板由2层组成。
此致
James Man
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 James:
如果器件/电路板变热、这意味着器件会耗散热量、但热量路径/流量会被捕获。
对于双层电路板、顶部和底部必须有2oz 铜、以及尽可能多的用于散热的未断裂接地层。
通过观察 PCB 布局、该器件看起来位于 PCB 的一角、这将限制热流、因为从开关点辐射散热。
此外、底层似乎有 GND 被"L 形"铜平面扼流、因此每层上的热量只会在一条路径中散发。
TPS5450EVM 是一款4层电路板、具有足够的 GND 覆铜平面来散热。 由于您使用的是2层电路板、因此热性能会明显变差。
另请确保环流二极管选择遵循 第8.2.2.8节。 TPS5450EVM 选择了 B540A。
此致、
Jimmy