This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:需要最小和最大反馈基准电压

Guru**** 1543210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628502-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039321/tps628502-q1-need-minimum-and-maximum-feedback-reference-voltage

器件型号:TPS628502-Q1

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找 TPS628502-Q1的最小和最大反馈基准电压 来计算稳压器的最小和最大输出电压。

数据表中的标称值为0.6V。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了上述问题、他们还在寻找以下信息:上升时间、下降时间、体二极管电压、低侧和高侧内部 MOSFET 的栅极电荷。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    除 FPWM 模式下的器件外、总电压精度为1%。 您可以将其视为基准电压评估。  

    我建议使用 Webench 测量值来计算功率耗散。 它将简化流程、并通过我们的验证模型来提供准确的数据。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tanvee!  

    其他查询如何?

    低侧和高侧内部 MOSFET 的上升时间、下降时间、体二极管电压、栅极电荷。  

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我将查看您的请求。 可以帮助了解为何需要此信息?

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    他们将使用这些数据来计算 MOSFET 的功率耗散。

    谢谢、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我们设计了 Webench 工具来简化客户工作、它有助于器件的总功耗、包括开关损耗。   

    此处所需的一些参数是内部参数、无法共享。 我强烈建议客户使用 Webench。   

    此致、

    Tanvee   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tanvee。 我知道。 客户现在与 TI 的某个人直接沟通。

    此致、

    艺术