This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 希望替代线性 LTC1174

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562211, TPS563211, TPS563201, TPS562201, TPS562202, TPS563202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035994/looking-to-substitute-linear-ltc1174

主题中讨论的其他器件:TPS562211TPS563211TPS563201TPS562201TPS562202TPS563202

我们有一个使用线性/模拟 LTC1174的现有设计。

我们正在寻找更具成本效益的器件、但 我们需要保留关键规格:

  • ~150uA 空载电流消耗  
  • 超过90%的效率
  • 所需的额外组件数量最少(布板空间小)

德州仪器是否具有类似的器件、适用于新设计?

Thx

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jacob  

    VIN=? Vout=? 您 的应用中的最大负载是多少?  

    我建议使用 TPS653211或 TPS562211。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是否可以再次与您联系以了解 替代器件? 降压或 LDO?

    什么是详细信息应用程序?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们希望找到 LTC1174器件、 这是一款效率极高的降压转换器、特别是。 在低负载时、但也可以提供高负载(它会在高功率和电源安全模式之间自动切换)。

     设计中我们需要3个转换器:全部由12-15V 电池供电:

    1) 1)电池调制解调器的3.8V 电源、10mA、但突发高达2A

    2) 3.3V MCU 电源、极低功耗~250uA

    3) 3)传感器的5V 电源、在~200uA 负载下也可能始终开启。

    为了简单和体积、最好对所有三个器件使用相同的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:我在一般发行版中看不到这些部件。 它们是新的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、正确的器件型号是 TPS563211或 TPS562211。  

    您还可以查看 tps563202、tps562202、tps563201、tps562201……  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们看起来都非常相似(大约为2A、大约为3A)。  哪些是预期寿命最长的最新设计、哪些是当今市场上最常见的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS563211是市场上推出的最新设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在八拓上、我们只能看到德州的库存、这看起来有点奇怪。  这是因为该器件是新器件、尚未通过分销、还是始终仅直接销售? Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob  

    我认为它刚刚上市、稍后将通过分销将其推向市场。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    TPS563211和 TPS562211均已发布。  

    您可以直接在 TI.com 上订购吗?  

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有进一步的担心,我将关闭这一案件。 如果有任何问题,您可以重新打开它。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以关闭。 感谢你的帮助。