This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146与 LM5145。 数据表中是否有错误?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040090/lm5146-lm5146-vs-lm5145-error-in-datasheet-or-not

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LM5145LM25145

LM5146

建议运行条件 VIN:5.5V 至100V

绝对最大额定值 VIN:-0.3V 至100V

LM5145

建议运行条件 VIN: 6 - 75V

绝对最大额定值 VIN:-0.3V 至105V

LM5146的最大 VIN 值低于 LM5145、对吧?

如果这是误差、LM5146的实际最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    LM5146/-Q1的指定比 LM5145/-Q1略保守。 当然、重要的是建议的工作范围、而 LM5146达到100V。 我们现在有一个适用于 LM5145/6和 LM25145系列的合并快速入门计算器--请使用它来帮助您选择组件。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Timothy、

    最大值等于建议值、这很奇怪。

    我需要一个输入范围为16-96伏的转换器控制器。 负载12V@3A。 最小负载电流为0.1A。LM5146似乎是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    是的、这里 LM5146是一个不错的选择。 您可以使用 LM5146 quicstart 计算器来帮助选择组件: https://www.ti.com/tool/LM5146DESIGN-CALC

    此外、请将 LM5146 EVM 设计用作 PCB 布局设计的指导、该设计可更大限度地减少开关电压过冲/振铃、尤其是考虑到应用的最大输入电压为96V、接近于控制器的最大额定值。 有关优化的功率级布局 www.ti.com/lit/SNVA803 (尤其是输入电容器放置)的更多详细信息、请参阅此应用手册。

    此致、

    Tim