This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:SR MOS 和 TPS23755比较

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23755, PMP7355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040383/tps23758-the-sr-mos-and-tps23755-comparison

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件: TPS23755PMP7355

您好、专家、  

我的客户在其 IP CAM 产品中使用 TPS23758。 它们需要5V/单输出。 根据他们的请求、我们向他们推荐了 TPS23758。  

最近、他们在我们的 EVM 板上进行了测试、并希望进行一些修改。 他们询问 有关 TPS23755和二极管整流的一些问题。  我已经查看了 E2E 中的其他讨论主题、并看到有一些关于上述问题的讨论。 但仍有一些项目需要您的帮助。  

1.客户更换  TPS23758EVM 上的 SR MOS 二极管。 它们发现输出电压 从5V 变为10V。  根据我的说法、二极管主要影响效率、为什么输出电压也会变化?

 2. TPS23758是否具有 SR 控制的内部算法? 由于755和758的参数看起来是相同的、因此客户希望了解差异的详细信息。  

谢谢!

引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、PIN、  

    为了回答这两个问题、TPS23758只能在具有同步(MOSFET)反激的 PSR 下运行。 TPS23755只能支持二极管反激式 PSR。 TPS23758无法支持具有良好调节功能的二极管反激式。 这是专有的原因、因此我们无法与客户分享、但他们需要知道的信息是 TPS23758在二极管反激式转换器中无法实现良好的调节。

    我们强烈建议切换设计(使用光耦合器反馈或使用 MSOFET)或将 IC 更改为 TPS23755。  

    他们可以推荐 PMP7355、但此设计效率不是很高、因此我们不推荐使用5V 二极管反激式。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您提供信息。 我一定会强调 SR MOS 和二极管的兼容性。  

    我有一个后续问题、如果客户在5V 系统中使用 TPS23755、是否存在任何问题?

    还是  PMP7355将是客户更好的选择?

    谢谢!

    引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、PIN、  

    TPS23755具有与 PSR 二极管反激式拓扑相同的设计限制。  

    当我们在 TPS23755中达到5V 时、问题是二极管反激。 二极管压降为0.7V 时、这比12V 设计更重要。 这是影响效率的主要因素、因此5V 时的二极管反激非常低。  

    总之、我们通常不推荐它、除非客户可以接受它吗?

    我们还有一个5V 降压(非隔离式)设计、其中包含 TPS23755、我可以共享它吗?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师