This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:PMP8803线圈电流

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040680/tps23753a-pmp8803-iled-current

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:PMP8803

您好!  

我正在测试 PMP8803设计、我发现根据该设计、我只能在无负载下获得7.8V 的输出、而不是12V 的输出。

我找到的唯一解决方法是减小线圈电流。 该设计在初级侧使用4mA 线圈、2.5mA 偏置电流-这听起来是否适合80%-160%的 CTR? 我发现、将 ILED 电流降低到大约2mA、输出恢复到12V。  

在我的测试中可能还有其他问题、但我尚未找到它、与我看到的其他 TI 设计相比、4mA 线圈看起来相当高。  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phil、  

    我认为这是一个合理的变化、这将影响光 CTR 之外的补偿环路、因为它会改变反馈方程中的增益比。 它只应影响环路补偿、因此也要检查负载瞬态性能。  

    我向 Albert 发送了 EVM 测试列表、我们可以在该设计中运行该列表。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师