This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24120:BQ241XX 兼容性

Guru**** 2770965 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24120, BQ24104, BQ24109, BQ24103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040226/bq24120-bq241xx-compatibility

器件型号:BQ24120
主题中讨论的其他器件: BQ24104BQ24109BQ24103

您能否确认 BQ24120和 BQ24104之间的唯一区别是以下几点?

引脚2 - STAT1 (行为)
- BQ24120 -打开或关闭
- BQ24104–打开或关闭或交替打开/关闭(0.5Hz 间隔)

引脚13–电芯(BQ24120中为 NC)
- BQ24120 - NC
- BQ24104–电芯:4.2V、单电芯运行时为接地或悬空。 连接到 VCC 的上拉电阻器、支持8.4V 电压和两节电池供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明天一天结束时我会回来的!

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、

    客户还添加了关于  BQ24109及其兼容性的一行。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24104:

       可通过电池引脚(4.2V 或8.4V 稳压)(引脚#13)选择1节或2节电池

       闪烁 STAT1引脚(引脚#2)

    BQ24109:

       1.4.2V 稳压(NC 引脚#13)

       闪烁 STAT1引脚(引脚#2)

    BQ24120:

       1.4.2V  稳压(NC 引脚#13)

       无闪烁 STAT1引脚(引脚#2)

       增强的 EMI 性能

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的解释! 客户还询问了 BQ24103RHLR 的区别、如果您也能提供不同之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、BQ24120 的增强型 EMI 是什么? 内部滤波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24103:

       可通过电池引脚(4.2V 或8.4V 稳压)(引脚#13)选择1节或2节电池

       无闪烁 STAT1引脚(引脚#2)

       需要 数据表图16中所示的二极管 D1。

    对于 BQ24120、请参阅数据表图7、了解"在 EVM 上测量的典型辐射 EMI 性能"。 此外、"bq2412X 具有增强的 EMI 性能、有助于最大限度地减少满足 FCC-B 标准所需的组件数量。 为了最大限度地减少辐射 EMI、OUT 引脚的上升时间被减慢。"

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。