This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:输出电压问题

Guru**** 2516930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033735/tps563209-output-voltage-problem

器件型号:TPS563209

与上一个查询相关,

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024339/tps563209-output-voltage-not-expected?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS563209#

当无负载时、VFB 的电压为0.388V、Vout 为9.48

连接 3.6Ω Ω 电阻,Iout 300mA、VFB 0.047V、Vout 0.99V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在轻 负载和重负载下,您能否共享 Vin、Vout 和 SW 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有进一步的担心,我将关闭这一案件。 如果有任何问题,您可以重新打开它。

    BRS、

    年轻