请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400-Q1 您好!
我们希望使用1MHz 开关频率来执行效率、功率耗散和纹波仿真。 WEBENCH 中的模型具有500kHz 的设定频率。
我们可以使用哪一个模型(TINa\spice)进行此仿真?
例如、Tina 的瞬态模型也是平均值、不会提供任何输出纹波指示。
谢谢、
安娜
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望使用1MHz 开关频率来执行效率、功率耗散和纹波仿真。 WEBENCH 中的模型具有500kHz 的设定频率。
我们可以使用哪一个模型(TINa\spice)进行此仿真?
例如、Tina 的瞬态模型也是平均值、不会提供任何输出纹波指示。
谢谢、
安娜