This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:TPS65400-Q1的仿真模型

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035789/tps65400-q1-simulation-model-for-tps65400-q1

器件型号:TPS65400-Q1

您好!  

我们希望使用1MHz 开关频率来执行效率、功率耗散和纹波仿真。 WEBENCH 中的模型具有500kHz 的设定频率。

我们可以使用哪一个模型(TINa\spice)进行此仿真?  

例如、Tina 的瞬态模型也是平均值、不会提供任何输出纹波指示。

谢谢、  

安娜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    您可以帮助支持此功能吗?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Anna

    很抱歉、TINA/PSpice 模型无法模拟效率。 获得效率的一种方法是在 EVM 上进行测试。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:  

    我们能否向您发送我们的所有要求、以便您向我们发送推荐的设计? 如果没有 Excel 中的仿真模块或相关计算器、很难进行任何估算。  

    谢谢!  

    安娜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anna

    当然。 我还建议您首先参考设计的用户指南。 PSpice 是一款用于评估系统环路特性的好工具、EVM 可帮助您评估效率。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有进一步的担心,我将关闭这一案件。 如果有任何问题,您可以重新打开它。

    BRS、

    年轻