This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 电源设计器:设计具有双路输出的电源

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039559/webench-power-designer-design-power-supply-with-dual-outputs

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:UCC256402UCC28180

你(们)好。

我设法使用 WEBENCH 设计出满足 PVDD 要求(用于驱动多个 D 类放大器)的电源、但我也想包括第二个 VDC 输出来驱动 PCB 上的逻辑。  是否可以设置 WEBENCH 以设计具有双(或甚至3)个不同输出电源的电源?

我的设计要求:

240V 交流(澳大利亚为10 A 50 Hz 电源)作为输入电压源

输出1: 24V 直流、最大电流为30A (隔离式、因此输出中的开关噪声极低/极低)

输出2:5.0V 直流、最大3A (再次隔离)

您能帮我解决这个问题吗?

非常感谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此功率范围内、您将需要 PFC 前端  我建议使用 UCC38180将240 AC 离线转换为390 V 稳压升压电压。   

    您可以在以下链接中为此设计使用 Webench 设计工具。   https://www.ti.com/product/UCC28180?keyMatch=UCC28180&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development

    对于390V 至24V 30A 输出、您可以考虑使用 UCC256402进行 LLC 设计。  该器件具有零电压开关、非常高效。   您可以在以下链接中找到 Webench 设计工具。   https://www.ti.com/product/UCC256402?keyMatch=UCC256402#design-development

    对于双路输出电源、即使未对 Webench 进行设置、您也可以进行一些思考。  例如、如果您使用 LLC 进行设计。

    1.您将根据总输出功率24V*30A+5V*3A =735W 和24V 输出电压进行设计

      a:这将为24V 输出提供正确的变压器匝数比、并在变压器之前提供正确的初级磁化电感和功率级。

     

    2. 接下来、您将设计24V 30A 输出、这将为您提供24V 次级的组件。

     最后、您需要一个5V 3A 输出设计、这 将为您提供5V 3A 输出的组件。

    如果您决定在设计中使用 UCC28180和 UCC256402、并有问题。  您将需要在 e2e 中重新发布线程标题中的 UCC28180和 UCC256402、以便相应的应用工程师可以为您提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mike!

    我目前无法在内部与电源设计人员联系、因此我使用 WEBENCH 首先验证这个概念是否可以实现。

    您建议将 UCC38180用于240 AC 至390 V 的稳压升压电压。  您链接到的 Webench 工具是 UCC28180。  我假设它们是等效的。  我在这里的第一个问题是仿真中390V 的输出电流需要是多少、以确保其用于后续阶段?

    LLC 拓扑可能更适合我们的音频应用。  我将进一步研究这一点。

    感谢您在 Webench 中提供有关设计双路输出电源的建议、这一点现在已经很重要了。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、UCC28180是正确的器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mike。  您是否建议为 UCC28180设计器将输出电流设置为2A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我将把这个分配给另一位应用工程师、以便在将来为您提供帮助。

    PFC 确实需要设计为能够处理比 LLC 降压转换器更高的功率。  2A 约为输出功率的108%。

    LLC 的效率约为94%、因此很安全。 我会将 PFC 设计为总输出功率的115%到120%。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike 很好。  你的答案是我现在所需要的。  非常感谢您的帮助!

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能够提供帮助。

    此致、