Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC28180
主题中讨论的其他器件:UCC256402、 UCC28180
你(们)好。
我设法使用 WEBENCH 设计出满足 PVDD 要求(用于驱动多个 D 类放大器)的电源、但我也想包括第二个 VDC 输出来驱动 PCB 上的逻辑。 是否可以设置 WEBENCH 以设计具有双(或甚至3)个不同输出电源的电源?
我的设计要求:
240V 交流(澳大利亚为10 A 50 Hz 电源)作为输入电压源
输出1: 24V 直流、最大电流为30A (隔离式、因此输出中的开关噪声极低/极低)
输出2:5.0V 直流、最大3A (再次隔离)
您能帮我解决这个问题吗?
非常感谢。
标记