This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在为300W 直流/直流升压应用选择器件时需要帮助

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037904/need-help-selecting-parts-for-a-300w-dc-dc-boost-application

主题中讨论的其他器件:LM5156LM5122

您好!

我在查找电源设计器件时遇到问题、可以通过一些帮助来指明正确的方向。

我具有24V 直流输入(18V/28V 最小/最大值)、并且希望在尽可能接近28V/10A (效率)至60V/5A 的可变电压范围内从该输入产生~300W 输出。  我计划通过反馈路径中的 DAC 和电阻器组合调节输出电压。

我之前在查看 LM5156、可以使用电源设计器获取输出60V/5A (甚至是具有理想 FET 的60V/10A)的电路、但电源设计人员不会使用该器件生成30V/10A 的配置。  我不确定哪个参数不起作用。

我看到人们已经制作了可实现此目的的模块: 直流/直流升压转换器600W 可调节10A 恒定升压(directvoltage.com)。  我猜这是反激式拓扑吗?  如果您想了解如何创建类似的产品、我们不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    查看此参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP7979

    使用 LM5156时、您将面临的实际问题是外部二极管难以处理电源、因此在这种情况下、建议使用同步升压转换器。

    可能可以使用单相转换器、但您的效率会更低。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的反馈。  我将进一步深入了解 LM5122。  webench 可以创建多相设计、还是只需在1/2输出电流下输入单相即可创建设计?  同样、假设我正在进行两相设计、但将1/2的电流要求放在工作台上、  要获得可支持 30V@5A 和60V@2.5A 的设计  、我是否应将60V@5A 的要求添加到工作台、以确保电感器和 FET 的尺寸适合60V 和5A、然后手动修改 FB 电阻器、以便在仿真中将输出电压降至30V?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    我认为 Webench 不会创建多相设计。 我想、在您的情况下、最好在1/2输出电流下输入单相。 如果您的设计能够同时支持30V @ 5A 和60V @ 2.5A、恐怕您可能无法针对任何一种情况提供最佳设计。 话虽如此、如果您认为这是正确的、那么您的方法是正确的。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard 的反馈。