This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:监视哪个电压以了解 OV/UV 警告和故障。

Guru**** 2385510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040401/lm5064-which-voltage-is-monitored-for-ov-uv-warning-and-fault

器件型号:LM5064

您好!

在 LM5064中、OV/UV 警告限制(57h、58h)可配置为触发报警、 对于该电压、该电压是受监控的输入电压?  VAUXH、UVLO 或 OVLO?

我们发现这个警告很容易被分类、  要保持多久才能将这个警告分类:?

UV/OV 故障和警告之间有何不同?   对于故障、是否需要计时器触发故障警报?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    感谢您与我们联系。 请按您的查询顺序查看回答。  

    1) 1) VAUXH 受 VIN_OV_WARN 和 VIN_UV_WARN 监控。

    2) 2) μs 应在10 μ s 内触发警告。

    3) 3) 请参阅下面有关 UV/OV 故障的内容。


    如果 VAUXH (= VVCC  - VVEE)小于 VIN_UV_WARN_LIMIT (58h)或大于 VIN_OV_WARN_LIMIT (57h)、则仅在相应寄存器中设置 VIN UV 或 OV 警告标志、并将 SMBA 信号置为有效。 与 UV/OV 故障不同、器件不会关断。 定时器由电容器设置、CT 仅在功率和电流限制期间激活。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    非常感谢。

    对于 UVLO/OVLO、触发 UV/OV 故障或关断器件的时间有多长?  在发生 UV/OV 故障时、是否必须关闭器件?  在我的电路板中、有时在寄存器0x7c 中发现 UV/OV 故障、但器件不会关断、不知道是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    UVLO/OVLO 为 μs μ s 后栅极拉低的延迟。 该器件将通过 UVLO/OVLO 关闭。

    每次成功启动后、始终建议发出 CLEAR_FAULTS (03h)命令。 如果没有潜在故障、它将重置所有存储的警告和故障标志以及 SMBA/信号。