This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:输出压降

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036110/tps2557-output-voltage-drop

器件型号:TPS2557

如果施加大电流、输出电压将下降。

当电流很小时、输出电压=输入电压没有问题。
当电流达到最大限制值时,输出电压!=输入电压。

输出电压和输入电压之间差异的原因是什么?

具体而言、输入为5.0V、输出为3.7V。

当施加更多电流时、EN =低电平、输出电压变为0V。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与电流限制不超过一样、压降是由内部 Mos 的 Rdson 引起的。

    2、电流限值以上的压降是由在饱和区工作的 MOS 造成的。 您可以将 Mos 内部电阻器视为比 OC 条件大得多。

    3.当 EN=LOW 时,电源开关被禁用。 内部 Mos 被关闭。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 IC MOSFET 的导通电阻仅约为22mΩ Ω。
    在实验板上、当电流为3.8A 时、输入电压为5V、输出电压为3.7V。 电流限制设置为最大4A。
    即使电流为3.8A、电压也最多会下降约100mA。
    MOSFET 的导通电阻是否变化高达340mΩ Ω?
    什么是 OC 条件?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用开尔文方法测量引脚电压。

    电缆压降和连接器压降会受到影响。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用示波器测量 IC 输入端子和输出端子的电压。

    电缆压降和连接器压降是不可想象的。
    我的问题是否传达正确?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请确认您是否测量 IC 引脚电压而不是连接器电压。

    2.请确认 IC 未处于电流限制条件。 您可以减小电流并检查电压是否有很大变化。

    3.4A* 200m Ω=0.8V。 对于电缆和连接器、该值是合理的。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     测量点是 IC 引脚。

    2. 没有电流限制。 nFAULT =高电平。当电流减小时、电压恢复到5V。

    3.未使用电缆。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您在哪里设置了 GND 测量点?

    请将 GND 点也靠近 IC 引脚放置。

    2.另请注意、Rdson 也与温度有关。 请参阅数据表的图10。

    如果仍有任何问题、请在 EVM 上进行测试。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GND 点为 TPS2557 -1引脚

    2.我认为即使数据表中的图10影响了压降、也不会出现1V 或以上的压降。

    在 nFAULT 变为低电平之前、输出电压下降至3.7V 的原因是什么?

    3.什么是 EVM?

    黄色线表示 TPS2557 -2引脚的输入电压

    蓝线表示 TPS2557 -8引脚上的 nFAULT 状态

    绿线是 TPS2557 -6引脚的输出电压

    另一个问题是、我将电流限制设置为3390mA-4068mA、但实际上 nFAULT 会在4068mA 以上变为低电平。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 FAULT 置为有效之前、它具有9ms 抗尖峰脉冲时间。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    9ms 抗尖峰脉冲时间是多少?

    我将重新组织我的问题。

    1、 为什么输出电压下降到3.7V?

    2、 电流限值设置为3390mA-4068mA、但为什么除非有4068mA 或更高的电流、否则不将 FAULT 置为有效?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.9ms 抗尖峰脉冲、请查看数据表第5页。

    它有一些容差、例如容差或电阻等。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.将负载保持在4A 将使其保持在3.7V。 它与去毛刺脉冲时间13ms 有何关系?

    2.从数据表第16页的表中可以看出电阻值为29.4Ω Ω。 考虑到电阻容差、它不是 MIN3390mA 还是 MAX4068mA?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系支持您的 FAE、并向我发送一封电子邮件。 我可以在工作台上进行检查。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获取 FAE 支持并联系?
    这是否意味着 E2E 无法解决问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某些情况下、我们根据带宽和过程对其进行支持。 如果您没有一个 FAE 支持、您可以先在 EVM 上进行测试。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该联系谁?
    请提供 URL 或支持联系信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否先在 EVM 上进行测试? 您可以在 TI.com 上申请 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我不明白。 为什么您建议购买评估板?


    我想了解 TPS2557的功能。
    再次询问。 是否有这种可能性? 请回答"是"或"否"
    1、在电流限制发生之前、输出电压是否可能会降至3.7V? 此时的条件为 Vin = 5.0V、电流限制最大值= 4068mA (RILIM = 29.4KΩ Ω)
    2、即使超过电流限制的最大值、电流限制也不会发生吗?

    如果是、可能的原因是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.以前曾与您讨论过这一点。 检查是否为引脚电压。 我只怀疑您的测量方法。

    2.不可能。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。