This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:我尝试使用 SEPIC/CUK 组合来创建+80V 和-80V (在 TIDA-010057中报告的情况)、但 LM3488不启动

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010057, LM3488, CSD19538Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033851/lm3488-i-am-trying-to-use-a-sepic-cuk-combination-to-create-80v-and--80v-the-one-reported-in-tida-010057-but-the-lm3488-do-not-start

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:TIDA-010057CSD19538Q3A

德州仪器支持部的上午/下午好、

感谢您至今的支持。

我尝试使用 SEPIC/CUK 组合来创建+80V 和-80V (在 TIDA-010057 https://www.ti.com/tool/TIDA-010057中报告的值 ),但 LM3488不启动。

使用示波器时、我看不到任何波形  

------

您最初为 L1使用74404084101 (半屏蔽、WE-LQS 100uH 1A DCR=290m Ω)。

出于 EMI 原因、我改用 了7687709681 (WE-PD HV 1210 680uH 0.80A 1.15Ohm)。

------

 您最初为 L3和 L4使用744043102 (屏蔽式铁氧体1mH 80mA 7欧姆、无有关可支持的最大张力的信息)。

为了处于安全侧(根据 https://www.we-online.com/catalog/en/WE-PD-HV 的规定,高电压工作是“专为400VDC 应用而设计”) ,我使用 了7687709682 (WE-PD-HV ,6.8mH,280mA,8 Ω)

------

我使用 与您的设计相同的 MOS CSD19538Q3A。 所有其他器件相同或等效。

由于电感器的值较高、我希望它们能够以更低的电流纹波工作(不是40%、而是6.66%)

引脚 FA/Sync/SD 为0.738V、即使它通过68K Ω 连接到 GND。

  根据 www.ti.com/.../lm3488.pdf

Vsense 大约为0.005 -0.010V 直流(无振荡)。

www.ti.com/.../tidm590

此致、非常感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    让我将此设备转发给专家、但由于美国的公共假日、这可能需要一两天的时间。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的支持和支持

    我要等待。

    此致、

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、  

    感谢您的问题以及您在调试中所做的努力。  

    TIDA 原理图看起来正确、并正确遵循应用部分。  

    您能否检查二极管 D5是否设置为正确的极性?  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    很抱歉、回答较晚、但自动更新被错误地分配给垃圾邮件、因此我认为我正在等待答案。

    我们目前不使用 D5 (未安装);目前我们可以使用 R39 (68KOhm、数据表中的 RFA)选择的频率。 为了位于安全侧、我们还对 C28、C36 A 和 C42进行了去焊。

    根据数据表、它应该在没有外部 SYNC 信号的情况下工作

    感谢您的支持。

    很抱歉、我的回答很晚、但我在电子邮件中看不到自动消息

    此致、

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    我不确定您的问题现在是否得到解决。  

    如果是这种情况、您可以按下"已解决"按钮。 如果现在让我知道、以便我们可以跟进。

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan。

    感谢你能抽出时间

    不、问题没有解决。

    我回答这个问题  

     D5 (未安装);目前我们可以使用 R39 (68KOhm、您的数据表中的 RFA)选择的频率。 为了位于安全侧、我们还对 C28、C36 A 和 C42进行了去焊。

    根据数据表、它应该在没有外部 SYNC 信号的情况下工作

    此致、

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    很遗憾听到您仍然遇到问题。 您能否减小电感器尺寸、使纹波电流更大? 恐怕电感器过大可能会将感应到的电流信号减小到非常小的水平、这可能会阻止任何开关。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回答。

    我会尝试这种方法。 我只能在下周这样做(出于内部原因)。

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    塞尔吉奥