This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:ATL431 SPICE 模型启动问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038898/atl431-atl431-spice-model-startup-problem

器件型号:ATL431
Thread 中讨论的其他器件:TL431

您好!

 ATL431B 模型的启动响应似乎仍然存在问题、这与数据表中显示的启动响应不同。 该问题也是关于 ATL431A 模型的讨论的一部分: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/516726/atl431-spice-model-problem?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ATL431%25252520Model# 

在我的仿真中、我使用了下载页面中的"ATL431B 未加密 PSpice 瞬态模型"、并将其导入到了 LT-Spice: https://www.ti.com/product/ATL431#design-development

下图显示了 LT-Spice 与数据表测试电路的仿真结果。 我还附加了 LT-Spice 仿真文件。

e2e.ti.com/.../Test-ATL431_5F00_test_5F00_circuit.zip

是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们不支持 LT Spice、因此我不确定如何解决您的问题。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我将相同的模型库导入到"PSpice for TI"仿真器中、并重建了数据表的测试电路、如所附原理图所示。 启动顺序中描述的问题仍然存在。  

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我将相同的模型库导入到"PSpice for TI"仿真器中、并重建了数据表的测试电路、如所附原理图所示。 启动顺序中描述的问题仍然存在。  

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    尝试在阴极上添加一些电容、并降低电源的 VIN 压摆率。  VIN 压摆率不太可能在10ns 内转换到预期电压。  此外、我相信该模型具有有限的带宽、因此具有"响应延迟"。

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    当将电压源的斜升时间减少至1µs μ s 并且在阴极上添加一个电容时、我得到以下结果:  

    a)使用10nF 电容器进行仿真。

    b)使用100nF 电容器进行仿真

    当我使用较大的电容时、过冲会减小、但启动速度比数据表慢。 在阴极上使用电容器时、还会向斜坡添加振荡。

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    请参见下面的图14。  尝试在输出端添加更大的电容器。  我相信您在不稳定的区域工作。  此外、您是否曾尝试降低 VIN 的压摆率?  该模型可能不是实际器件的完美表示、但它确实会产生类似的性能行为。  

    在阅读其他 e2e 线程时、您提出的这个问题之前已经提到过。  您是否试用过 TL431的 SPICE 模型?