您好!
我正在为 TPS61288器件设计相位补偿。
我使用数据表中的等式12、13、14计算了 RC、CC、CP。
附加我计算的 Excel 工作表。
RC:648kΩ Ω、CC:440pF、CP:218pF (VIN = 4.5V)
GEA 值是从下面的线程获得的。
但是、当我在相同条件下使用 WEBENCH 进行检查时、计算结果与 WEBENCH 计算结果之间存在很大差异。
随附了 WEBENCH 的计算结果。
RC:26.7kΩ μ F、CC:33nF、CP:82pF
两者之间的区别是什么?
e2e.ti.com/.../tps61288-calculation-of-rc-in-phase-compensation
此致、