This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:最小 ILIM 设置

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039725/tps25947-minimum-ilim-setting

器件型号:TPS25947

大家好、团队、

TPS25947的电流规格大于500mA、但未提及 ILIM 引脚上的电阻器值。

是否还可以将 ILIM 设置为350mA、精度为15-20%?

低于500mA 会产生什么后果来了解该机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们在数据表中确实提到了电阻器值:

    我们不能确定电流限制的特性并保证其精度超过建议的电流限制范围。 器件的电流限制可能仍超出建议范围、但客户可以选择在其系统中测试和使用超出建议范围的器件。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我可以闭合线程吗?

    此致

    Kunal Goel