This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:UCC28631

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040553/ucc28631-ucc28631

器件型号:UCC28631

多布雷多波莱讷

Mám jednu otázku。 (Místek、Katek Česká 塞族、Horní Suchá)

Máme 问题 dílem 1173080 (UCC28631反激式
namontována) Komenta ponje na ICPD (pozice N4)
问题:
反激式 nfunguje。

Podrobnosti jsou uvedeny ve zkušebním hlášení ć:

Je dosaženo startovací napětí pro N4、ale na Pinu 5 (DRV) není žádný výstupní signál pro přepínání hlavního tranzistoru V19。 Napětí na tomto kolíku
zůstává 0V。 Porucha–Výstupní fáze nevygeneruje žádný signál ć。
Po výměně N4 za novou ICCPD opět fungovalo。

Interní číslo dílu:
01173080 Výrobce:
Texaske nástroje Výrobní číslo dílu ć: UCC28631DR


 Společnost 250008511 (Katek Czech Republick) se nadá a dodala、společnost Mouser electronics Inc. (S/0 689468 )

“Jaký”další“krok”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我已准备好在另一个主题(英文版本)上回答了这个问题。 我想关闭这个、因为这是重复的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我理解... (只是为了解释... 它最初是英文版本,但由于网页的自动翻译,因此被翻译成捷克文。

    请尽快告诉我结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我理解... (只是为了解释... 它最初是英文版本,但由于网页的自动翻译,因此被翻译成捷克文。

    请尽快告诉我结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查此链接。

    (+) UCC28631:UCC28631 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛