This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:电路保护

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037797/tps54308-circuit-protect

器件型号:TPS54308

您好、先生、

我现在使用 tps54308。 如果在设计的基板上使用反馈相位补偿电容器 C6、
它大约大于50pF、
当电源打开时、保护电路是否工作? 无法正常输出。
正确地说、它在经过数十个脉冲 SW 后暂时关闭、
发送数十个脉冲。
请告诉我原因。

由于 FB 端子的电压检测异常、它似乎关闭。
在 DSO 上、它变为峰值约为0.9V 的三角波形、因此看起来受到保护。
在这种情况下、当 FB 端子的 DSO 探头等效于1:1并且在 GND 之间插入大约10pF 时、
由于不会产生增量电压、也不会采取保护措施、因此我认为 C6执行得太多或增益变得很高。
因此、我认为 C6值将根据图案布局而变化。
正确吗?
感谢您的澄清。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的应用的 Vin-Vout-loading 和 LC 配置是什么?

    C6是补偿电路,不是保护电路。 “保护电路”是什么意思?

    如果负载瞬态满足设计要求、则无需添加此 C6。  

    有关 优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应的详细信息、请参阅以下文件(修订版 B)

    BRS、

    年轻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    我是说电路是否触发了由 C6的值引起的任何保护。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    在24V 输入的5V 输出中、负载范围内的平均电流为0.1A ~ 2A、峰值为3A。
    MCU 和℃设备等数字设备混合使用、温度范围为10℃~ 40 ̊ C、因此环境"轻松"。
    由于 C6为0至10pF、SW 间歇性地导致纹波电压为3倍或更多。
    目前计划将 R2调整为大约30pF。
    然后、稍后会评估环路增益。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS54308是一款 FCCM 器件,这意味着即使在轻负载时也会强制它进入 CCM。 因此,在所有负载条件下,纹波都是相同的。

    C6与稳态性能有关,不会触发任何保护。

    如果纹波电压为3倍或以上,则此时该电路可能不稳定。 如果可能,您可以帮助捕获一些波形、SW、VOUT 纹波和电感器电流吗?

    BRS、

    年轻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    正如您说过的、L1之后的状态不稳定、
    去耦电容器 C4和 C6不能完全正常工作、
    因此、我发现 ESR 非常高、在检查 C4和 C6后无法进行切换、因此我想尝试将其替换为钽电容器。
    目前的情况是纹波高达50mV、因此我们决定再次查看这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴您有自己的想法来确定原因,Cout 可能具有欺骗性,具有降低的/有效的价值。 然后、您可以尝试使用 MLCC 电容器。

    为了更好地了解这种异常/不稳定的情况、 您能否帮助我们分享最新的 BOM 和 SCH 以便我们进行检查?

    如果 C6 ESR 较高,请卸下 C4并重试。  

    电源 哪些引脚是附加的波形? 您是否使用最接近的环路进行测量?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    该电路与数据表第13页的图8-1相同。

    相同的参考编号为 C1 ~ C5、R1和 R6为零欧姆、R2为100k、R3为15K、C6为40pF 变量、L1为15uH。


    C4和 C5的总电流为47uF、ESR 为0.16 Ω(100kHz)。 在此状态下、脉动电压为100mV。

    TDK c4532x5r1e226m 250kA 陶瓷电容明天就可以获得、因此需要执行测试。 然后我发送纹波。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    非常感谢您的分享,现在已经很清楚了。  

    关于 C6电容器、 当 COUT 具有高 ESR 时不需要该电容器。  

    您可以参考 DS 8.2.3.5.3前馈电容器一章来选择更合理的电容器。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    谢谢你。

    请在连接计划电容器时查找纹波。

    纹波2.

    如果没有 C6等效值、则以50pF 的条件发送宽阶跃响应 DSO 纹波。

    无上限

    50pF


    我稍后将测量环路增益。

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于纹波结果,我很喜欢它。 只需考虑或仔细检查一件事,即建议使用下面最接近的环路测量纹波。

    在第2张和第3张图片中,我理解黄色轨迹是 Vout 的交流值,那么蓝色轨迹是什么? 负载此时会发生变化?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    在测试 PCB 的部件布局上、
    L1靠近 C4和 C5、DSO 检测连接在电容器端子附近、
    L1会产生奇怪的纹波、我很抱歉。

    根据黄色线路1CH 的推测、Vout 5V 线路的交流连接波形变为1A 和1.5A。
    这次共享5V 输出电压和5V 模拟电源、5V 数字系统的负载变化时序和5V 系统的采样时序是异步的、
    因此、仍然需要考虑 C6的值。

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于输出电压纹波,您可以使用最接近的环路参考左侧波形。

    您还可以使用正确的波形来参考负载瞬态。

    对于“共享5V 输出电压和5V 模拟电源”,这意味着什么?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    感谢您提供所附图片。
    II 使用此器件将24V 转换为5V、并直接将其用于热敏电阻或光电耦合器 LED 侧5V。
    此外、它可从5V 降低到3.3V、数字器件和串联稳压器、并提供给 Renesas 的 RX72N 和 FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是否可以脱机通话,请向我的邮件 young-zhao@ti.com 分享 Real sch ,您可以在 sch 中标记 Vout 5V、模拟5V、数字5V 和系统5V? 以及它是如何变化的? 此外、我还想弄清楚哪个电压轨会降至3.3V

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    感谢您的详细解释。

    我们将开始评估该 IC。

    您可以关闭此 TT。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    当然,如果有任何问题,请告知我们。

    BRS、

    年轻