This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF4132-Q1:REF4132-Q1

Guru**** 2502125 points
Other Parts Discussed in Thread: REF4132-Q1, REF4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040711/ref4132-q1-ref4132-q1

器件型号:REF4132-Q1
主题中讨论的其他器件: REF4132

您好!

我对 REF4132-Q1的器件型号有疑问。 封装信息中有两个关于 REF4132的后缀、一个是 REF4132A、另一个是

REF4132B、但 我无法从数据表中找到它们之间的差异、那么具体的差异是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、

    差异是温度系数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的回复! 我想知道如何理解该温度系数? ℃、  ℃B 级芯片、如果温升为60 ̊ C、温漂将为0.0018 ̊ C、对吧? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、

    计算正确、但它将是输出电压的变化。  因此、当温度上升60°C 时、输出电压变化将为0.18%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    好的、感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、  

    请在我评论的帖子上单击 Resolved (已解决)。  谢谢!