This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:器件替代产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51200-EP, TPS51206, TPS51116, TPS51200A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040663/tps51206-device-alternatives

器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件:TPS51200TPS51200-EPTPS51116TPS51200A-Q1

你(们)好

我正在交叉参考我的客户、他们正在寻找 TPS51206DSQR 的替代产品(它不必是引脚2)。 请对此提供帮助。

非常感谢、

Vanessa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vanessa、

    TPS51200 系列是 TPS51200、TPS51200-EP、TPS51200-Q 和 TPS51206。

    但是 、TPS51116可用于替代 TPS51200 、以 支持采用不同布局的 DD3。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vanessa、

     TPS51200A-Q1也可用、尽管 TPS51200器件与 TPS51206不是引脚对引脚、因为 TPS51206具有 S3和 S5功能、而 TPS51200器件上的这些引脚是 EN 和 PGOOD。

    谢谢、

    Kadeem