This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440:为超级电容器充电

Guru**** 2797245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73605EVM-5V-400K, LM73605, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040597/lm60440-charging-supercapacitor

器件型号:LM60440
主题中讨论的其他器件:LM73605EVM-5V-400KLM73605LM5117

尊敬的先生/女士:

我目前正在使用 LM60440ARPKR 为50法拉4.2伏超级电容充电。 该电容器充电成功、但充电大约需要50秒。 我是否可以采取任何措施来缩短此充电时间(即增加浪涌电流)。

随附了我的电路图片。

  • 电路左侧的 PWR_PROT 线路是主电源、可以是8伏到32伏之间的任何电压。
  • D39 TVS 二极管之后右侧的输出信号馈送到超级电容器。  

还随附了超级电容器充电的示波器图。  

  • 蓝色线显示应用电源保护时的情况(本例中为15伏)。
  • 黄线表示超级电容器上的电压。 注意每 水平除法10秒。 每垂直除法1V。  
  • 在低电流 PWM 模式(APx 100至200mA)下、超级电容器充电时间为0V 至1.48V、持续30秒。  
  • 30秒后、超级电容器以更高的电流线性充电器(apx 1安培)充电至4.2V
  • 理想情况下、我希望以4安的电流以线性方式为超级电容器充电。  

我非常感谢在这方面提供的任何帮助。 或者、如果您建议使用更好的器件来完成这项工作、我会非常喜欢它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您是否能够确定 L5电感器电流的范围? 将电流环路放置在 L5和输出电容之间。

    如果您无法探测电感器电流、则 SW 节点电压将正常。

    我认为该器件已达到电流限制、并且正在进入断续模式、这会在较低的电压下导致总体平均电流更低。

    我们的许多通用直流/直流转换器都具有断续模式电流限制。

    一种解决方案是使用具有可定制软启动功能的器件、较长的软启动应防止持续过流并防止软启动时出现间断模式。

    LM73605具有此功能、您可以在 LM73605EVM-5V-400K (或其他 EVM)上尝试可定制的软启动。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    查看此应用手册、了解使用 LM5117的 CC/CV 转换器、这可能比仅在启动时工作的扩展软启动更有用。

    https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多