This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:待机和关断状态下的 PGOOD 功能

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039252/lm5163-q1-pgood-functionality-in-standby-and-shutdown

器件型号:LM5163-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5163

尊敬的团队:

我只是想确认一下我了解 LM5163的 PGOOD 输出是如何工作的,您能帮助我确认以下内容吗?:

  • EN/UVLO < 1.1V ->关断/不提供 PGOOD 比较器、PGOOD 输出悬空(上拉)
  • 提供1.1V < EN/UVLO < 1.5V ->待机/PGOOD 比较器、并反映输出状态(FB < 0.9xVref 下拉、FB >= 0.95xVref 时开漏/上拉)

提前非常感谢!

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PA、

    我习惯看到 PGOOD 仅依赖于 Vin。 只需要足够的电压来驱动 PGOOD 下拉 FET

    我们没有 EC 规格、因此我将了解设计是否能够为"Vin (PGD_VALID)"提供典型电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PA、

    PGOOD 的有效电压通常为 Vin=1.7V。 与 EN 电压无关。

    我在工作台上验证了它、并在 Vin = 1.7V EN 悬空时看到了一个强大的逻辑0。