This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:未加密 PSPICE 瞬态模型

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040521/ucc21750-unencrypted-pspice-transient-model

器件型号:UCC21750

尊敬的团队:  

客户已将 UCC21750未加密 PSPICE 瞬态模型(SLUM718)导入到 PSIM 工具和 Cadence PSPICE 工具中、可以获得下图所示的效果。  

但端口号和名称与数据表不同。 对吗? 加密模型与数据表相同。  

如果 UCC21750未加密.lib 文件中的下图正确、您为什么要使其不同? 仿真是否存在任何问题?  

 

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    这些引脚的位置与实际器件不同、但仍具有引脚名称的功能(例如 OUTH 仍然是 OUTH、OUTL 仍然是 OUTL:它们只是处于不同的位置)。

    当有人下载模型的加密版本并在 PSPICE 上运行时、它会附带一个.olb 文件、该文件是与.lib 文件关联的符号。 此.olb 文件已配置为将引脚置于正确的位置。

    将未加密的.lib 文件导入到另一个建模工具时、建模工具没有关联的.olb 文件、因此软件可能会自动创建符号。 应能够通过软件编辑此符号、以至少分离初级和次级引脚。

    我建议客户查看他们所使用的建模工具的资源、了解如何编辑符号。  

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的友好解释。  

    为了澄清问题、如果客户使用另一个建模工具而不是 TI 的 PSITE、则必须使用未加密的.lib。 对吗?  

    加密版本仅适用于  TI 的 PSIPCE。 对吗?

    请告诉我您的意见。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    加密版本应能在任何 PSPICE 环境中工作(PSPICE for TI 或完整版 PSPICE)。

    如果他们使用的不是 PSPICE 的其他建模工具、则必须导入 un-encyrpted .lib 文件。

    如果还有其他问题、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles