This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:查找有关太阳能电池充电的器件建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25723, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040717/bq25730-looking-for-part-suggestion-for-solar-power-battery-charging

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25723BQ25798

我希望设计用于铅酸和锂电池的太阳能电池充电器。 我正在寻找能够使用12V 太阳能电池板为电池(14.2V)充电的 IC。 您能否建议哪种 IC 最适合此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ekta、

    对于高功率应用、BQ25730可满足您的应用需求。 我还建议查看 BQ25723。 这是一个类似的器件、但用于1-4节电池应用。 它可能比 BQ25730便宜(请咨询当地销售人员)、其1s 至5s 范围。

    为了降低功耗、我还建议查看 BQ2579x。 例如 、BQ25798具有用于太阳能电池板的 MPPT。 这些是 IC 内部具有 MOSFET 的集成部件。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”