This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5H:PGOOD 最大电流

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040714/tpsm5601r5h-pgood-maximum-current

器件型号:TPSM5601R5H

我想以5mA 的电流驱动状态 LED、以指示 PGOOD 状态。 数据表未列出 PGOOD 引脚的最大电流规格。 它能否支持5mA LED 驱动电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、您好、我们没有对该特定器件上 PGOOD 的灌电流能力进行过表征。 通常、它会在实践中驱动高阻抗。 查看其他器件、我看到最大灌电流为5-10mA。 您可能需要考虑仅使用 PGOOD 来驱动 BiPolor 或 MOS 栅极、并保持几 mA 的最大电流